This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3007:放置位置

Guru**** 1156210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1010546/opt3007-placement-location

器件型号:OPT3007

大家好、

我们是否有可为客户提供2D/3D 定位参考的文档?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    请在此处查看有关此资源的概述; e2e.ti.com/.../faq-opt3001-opt300x-family-parts-industrial-design-of-light-sensor-with-cover-glass-window-opening

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在 ALS  应用指南的第10页中、我们希望最大程度地减小窗口大小。 我们是否可以使用传感器的中心点来设计窗口尺寸?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    如图所示的中心线将提供仅50%传感器照明而不是100%照明的角度。 这两个指标都是有用的指标。 您可以看到应用手册建议进行设计、以最大程度地增大100%照明角。

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在我看来、 当通过使用距离中心点45度的线减小窗口尺寸时、传感器仅具有50%的照明度。 但客户将进行校准以校正 照度值。 所以、我认为它仍然可以工作。 你怎么看?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请帮您检查我的评论是否正常? 谢谢你。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    您能澄清一下这个问题吗? 不确定我是否在关注

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我的客户希望最大程度地减小窗口尺寸。 我们可以使用校准来尽可能地校正精度吗?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    校准对于衰减补偿非常有效。 这适用于所有角度的光强度降低的情况、例如用作深色玻璃时。 虽然这也有助于钻孔、但孔会减小视场。  由于孔太小、视场减小、传感器可以具有隧道视觉、其中0度的光会使传感器产生光、但看不到其他角度(如10或20度)的光。 这不会通过校准来解决、因此需要考虑。 我提供的链接提到了一个我们必须检查的工具。 它将允许您检查角度效应。 如果理解角度效应、可使用校准来提高器件精度。

    最棒的

    Alex