This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP390:用于2个冷启动应用

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP390, LM56
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1011833/tmp390-used-for-2-cold-trip-application

器件型号:TMP390

大家好、

我的客户研究了 TMP390数据表并找到了下图。 他认为跳闸错误涵盖在检测温度范围内。 因此他希望将热跳闸温度设置为低于30C。 例如、设置冷跳闸温度。 和热跳变温度。 到0C。 该器件是否可行?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    TMP390不允许两个冷跳变点。 您不能将两个行程阈值都设置为低于30ºC Ω。

    如果您正在寻找能够灵活设置两个-m Ω 和20ºC 0ºC Ω 跳闸阈 值的温度开关、我建议您使用 LM56。 它还是一个电阻器可编程温度开关、其功能与 TMP390相似。

    Jalen