This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01021:AWR1843BOOST/SPI 通信

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1005719/tidep-01021-awr1843boost-spi-communication

器件型号:TIDEP-01021
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843BOOST

你(们)好。

我想购买  AWR1843BOOST 评估板并了解我可以使用的通信协议。

我需要使用 AWR1843BOOST 的就绪代码、我将对代码进行一些更改。 我将 使用 AWR1843BOOST 和 Jetson Nano、并希望将所有数据发送到 Jetson Nano。 我不会使用任何计算机并将 AWR1843BOOST 安装 在移动的车辆上。  它与 Jetson Nano 通信的通信协议是什么? 您能显示端口吗?

您的产品使用哪种 IDE 进行编码? 使用哪种编程语言?

我对该测试套件的期望是、它响应我从 Jetson Nano 发送的命令、并通知我它前面的车辆速度以及它与它前面的车辆之间的距离和角度。 是可以进行这些计算的产品吗?  是否有现成的代码可用于计算这些代码? 或者、技术文档是否提供了包含此计算的信息?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lacin、

    我已将您的问题转发给相关专家。 请在明天或之后的一天内回复。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    要进行编码、您需要使用 Code Composer Studio (CCS) IDE。我们提供的演示使用 C 语言编写。

    https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO

    有一个 YouTube 频道可用于 CCS:

    https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO

    在购买 AWR1843BOOST EVM 之前、我建议您查看 demo src 代码、以确保您拥有足够的专业知识来对我们的器件进行编程。

    如果您想使用 SPI 通信、我们可以为您提供一个示例、展示如何使用 SPI 将数据发送到主机

    但是、您仍需要熟悉代码并进行必要的更改

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    感谢您的回复。

    我不想连接到 PC。 我将从  AWR1843BOOST EVM 获取数据到 Jetson Nano。 我知道该 评估板具有现成的代码、我想知道是否有 SPI 代码示例。

    我想获取 AWR1843BOOST 的距离和速度值。 您建议使用哪种就绪代码来获取此数据?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    评估板将为每个帧发送检测到的物体的距离和速度值。

    当您说"就绪代码"时、您会想到什么

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    当我说现成的代码时、我将讨论地址"\mmwave_automotive_toolbox_3_2_0\labs"中的文档。   该地址中有许多文件、例如中程雷达、障碍物检测、我认为每个文件都是单独的项目。  您认为以下哪项完全符合我的需求?  我想知道是否有 SPI 代码示例。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 SPI、您还有什么其他需求?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    我 在前面的回答中告诉过您、我需要   使用 SPI 通信从 AWR1843BOOST EVM 到 Jetson Nano 获取距离、速度和角度值。  

    我在这个项目中不使用任何计算机。 因此我不需要计算机连接和仿真等部件。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。

    您应该能够开始评估毫米波 SDK OOB 演示。

    随附的配置在毫米波 SDK 演示中的工作距离高达50m。

    e2e.ti.com/.../profile_5F00_2d_5F00_usrr_5F00_50m_5F00_128loop.cfg

    让我花几天时间在内部检查哪些 SPI 示例可用

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我不想使用 mmWave SDK Studio。  因为 我不想像以前说的那样连接到 PC。

    [引用 userid="449571" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1005719/tidep-01021-awr1843boost-spi-communication/3717351 #3717351)]我不想连接到 PC。 我将从  AWR1843BOOST EVM 获取数据到 Jetson Nano。 我知道该 评估板具有现成的代码、我想知道是否有 SPI 代码示例。

    我需要您提供 C 代码、而不是 cfg 文件。 "Software/mmWave Sensors/Automotive Toolbox (3.3.0)/Labs/?????? 我应该在该地址使用哪一个 C 文件?

    [引用 userid="3854" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1005719/tidep-01021-awr1843boost-spi-communication/3721047 #3721047"]请给我几天时间内部检查哪些 SPI 示例可用

    你找到了什么吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在几天内再次查看?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已向您发送有关 SPI 示例的私人消息

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    我已接受您的请求。 您可以向我发送 SPI 示例。 我正在等待您的消息。

    非常感谢。