您好!
目标:能够通过两种方式配置雷达:使用演示 GUI 或使用可在按下按钮时加载配置的自定义功能
我正在使用 OOB 演示实验室、并且我正在尝试在运行期间使用演示用于通过 CLI 配置电路板的相同功能重新配置 EVK (MmwDemo_CLISensorStart、STOP、啁啾 Cfg 等)、但我 有2种奇怪的行为:
我配置一个从同一个演示可视化工具中获得的值的单个配置文件、我只需调整这些值即可进行3m 检测、我生成.cfg 文件、并使用这些值配置电路板、结果:
-检测正常
仅更新了散射和距离多普勒图并使其正常工作,其他图则只是冻结
2.-我使用在 profile_advanced_sb梁.cfg 中提供的相同值和命令配置多个配置文件、结果:
-检测不稳定,它们是 GUI 中显示的间歇点
-仅更新了散射*和距离多普勒图并使其正常工作,其他图则只是冻结
*散点图显示了点,但未调整比例,其比例高达10m,但当我使用 GUI 加载 profile_advanced_subframe.cfg 时,散点图比例高达120m
那么、我是否严格需要演示 GUI 来加载正确的配置? 当我从 GUI 加载设置并正确显示数据并且我的解决方案不可行时、可能缺少演示代码自行运行的一些函数或设置。
谢谢