This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 CCLD 的 FET、恒流线路驱动(传感器)

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18541F5, CSD17483F4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1008586/fet-for-ccld-constant-current-line-drive-sensors

主题中讨论的其他器件:CSD18541F5CSD17483F4

您好!

我的客户正在搜索可用于 CCLD (恒流线路驱动)的 FET。  它似乎也被称为 IEPE、ICP、Delta Tron 等、具体取决于设备制造商、因为在 IEEE 标准制定之前有多个名称、但如果有、请告诉我吗?

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawasaki San、您好!

    感谢您向客户推广 TI FET。 FET 的电压和电流要求是什么? 根据我的读数、电流很小(4mA)、电源电压通常在24V 至30V 范围内。 这可能是30V 至60V 范围内的小信号 FET 应用。 TI 不生产小信号 FET、因为我们的器件具有更高的性能。 在30V 电压下、我建议使用 CSD17483F4 FemtoFET。 在60V 电压下、我推荐使用 CSD18541F5 FemtoFET。请看一下、让我知道您的想法。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    非常感谢您的快速回复。  是的、正如您提到的、预期电压高达30V、电流高达4mA。  您建议的 IC 可能运行良好、但您知道是否有客户在这类应用中使用过?

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawasaki-San、您好!

    我不知道客户在此特定应用中使用这些器件。 这些 FemtoFET 适用于各种应用、包括工业、个人电子产品、通信和企业。 我建议的两个 FET 也包括栅极 ESD 保护。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    我从客户那里获得了其他信息。  它们使用 线性系统的 LSK170A、该系统不是 MOSFET、而是 JFET。  他们希望使用类似的功能降低高温下的泄漏电流。  您对此是否有建议?

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawasaki-San、您好!

    再次感谢您向客户推广 TI FET。 我查看了 JFET 数据表、发现其泄漏电流远低于 MOSFET 的泄漏电流。 例如、CSD17483F4规范了最大栅极-源极泄漏电流、在 VGS = 10V 时、IGSS < 50nA。 CSD18541F5甚至更高。 泄漏也会随温度的升高而增加。 请访问 我们的 MOSFET 支持与培训页面 、您可以在其中找到 有关栅极 ESD 结构 以及泄漏如何随温度变化的技术文章。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    非常感谢您的支持。  这个应用的 JFET 比较特别、所以我知道没有 IC 可以满足客户的要求、泄漏电流比 LSK170A 低。

    此致、

    川崎市