您好!
我的客户正在搜索可用于 CCLD (恒流线路驱动)的 FET。 它似乎也被称为 IEPE、ICP、Delta Tron 等、具体取决于设备制造商、因为在 IEEE 标准制定之前有多个名称、但如果有、请告诉我吗?
此致、
川崎市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户正在搜索可用于 CCLD (恒流线路驱动)的 FET。 它似乎也被称为 IEPE、ICP、Delta Tron 等、具体取决于设备制造商、因为在 IEEE 标准制定之前有多个名称、但如果有、请告诉我吗?
此致、
川崎市
Kawasaki San、您好!
感谢您向客户推广 TI FET。 FET 的电压和电流要求是什么? 根据我的读数、电流很小(4mA)、电源电压通常在24V 至30V 范围内。 这可能是30V 至60V 范围内的小信号 FET 应用。 TI 不生产小信号 FET、因为我们的器件具有更高的性能。 在30V 电压下、我建议使用 CSD17483F4 FemtoFET。 在60V 电压下、我推荐使用 CSD18541F5 FemtoFET。请看一下、让我知道您的想法。
此致、
John Wallace
TI FET 应用
Kawasaki-San、您好!
再次感谢您向客户推广 TI FET。 我查看了 JFET 数据表、发现其泄漏电流远低于 MOSFET 的泄漏电流。 例如、CSD17483F4规范了最大栅极-源极泄漏电流、在 VGS = 10V 时、IGSS < 50nA。 CSD18541F5甚至更高。 泄漏也会随温度的升高而增加。 请访问 我们的 MOSFET 支持与培训页面 、您可以在其中找到 有关栅极 ESD 结构 以及泄漏如何随温度变化的技术文章。
此致、
John