This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75C:电压要求

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75C, TMP1075, TCA9803
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1009116/tmp75c-voltage-requirement

器件型号:TMP75C
主题中讨论的其他器件: TMP1075TCA9803

大家好、

关于 TMP75C 和 TMP1075、是否可以在以下条件下使用?

VS:3.5V+/-0.1V、

I2C (SDA/SCL):1.8V

感谢您的支持。

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata-San、

    这不起作用、因为 TMP75C 具有取决于电源电压的输入逻辑阈值。  

    由3.5V 电源供电时的最小 VIH 为2.45V (0.7*3.5V)、因此在与 TMP75C 通信时、如果在 I2C 电源轨上只使用1.8V 电压、则无法正确达到逻辑高电压。

    为此、他们可以使用 I2C 电平转换器、例如 TCA9803。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon-San、

    我不知道这个。

    感谢您对电平转换 IC 的回答和建议!!

    此致、

    平田