请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP103 您好、支持团队、
I2C 地址是否仅在-A 至-H 之间存在差异? 表.2上的"温度区"是什么意思? 温度区并不意味着 TMP103上有任何功能?
谢谢、
Koji Ikeda
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ikeda-San、
感谢您的提问。
正确的是、唯一的区别是 I2C 地址。 在本例中、"温度区"就是数据表作者选择描述在不同位置使用多个温度传感器或系统设计的"区域"这一概念的方式。 温度区不是指 TMP103上的任何独特功能。
然而、TMP103确实支持多器件访问(请参阅数据表的第7.5.14节)、如果 同一总线上有多个 TMP103版本、则可使用此功能。 这可以使与多个器 件的 I2C 通信更加高效、并且使得 TMP103特别适合于具有多个要监控的温度区域的系统设计。
此致、
Brandon Fisher