This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:+ MMWAVEICBOOST + DAC1000 + mmWave Studio

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1007840/iwr6843isk-mmwaveicboost-dac1000-mmwave-studio

器件型号:IWR6843ISK

您好!

我正在尝试让 IWR6843ISK 运行、尝试使用不同的斜坡参数来适应我们的应用。 我的所有硬件连接都在运行(2个 USB 和以太网)、它在 mmWave Studio 中看起来工作正常。 不过、对结果进行后处理后、除了有一点噪声、接收到的信号没有什么变化。 传感器未检测到任何目标、也未检测到任何已定义的雷达反射器。 使用该软件、它似乎会经历所有正确的动作。 结果看起来 TX 实际上并未发射。  

Hardware setup

在标准设置下,我将完成所有必要的(我认为的)动议:

连接:为 xWR68xx 加载了 BSS FW 和 MSS FW、全部为绿色、射频已通电

StaticConfig:未更改、所有设置和射频初始化完成

DataConfig:未更改、所有设置均已完成

SensorConfig:未更改、所有设置均已完成、DCA1000已启用、帧触发和后处理已启动

Processing result

您是否知道我会出现什么问题(任何要更改的参数、任何 DIP 开关都不正常)? 该卡可与 Demo Visualizer 配合使用。

Demo Visualizer Result

此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus:

    您的 ADC 样本在您的 RADAR Studio 后处理结果中看起来很好。  我不确定是哪一个使您认为没有传输。  您可以忽略 RADAR Studio 中的角度估算结果、因为没有向 RADAR Studio 提供天线信息。  RADAR Studio 中的后处理应有利于获取 ADC 数据、距离 FFT 和距离-多普勒热图信息。  

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、DCA1000中的 LED 似乎表示您正在使用 SD RAM 进行数据采集。  在这种情况下、我不确定数据是否会传输回 PC 以便 Radar Studio 处理。   您可能需要卸下 DCA1000板上的 SD RAM。

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    感谢您的回答。 当我说 TX 似乎关闭时、我的意思是传感器前方没有物体或前方有100平方米雷达反射器时、结果看起来完全相同。 看起来仅像本底噪声。 不管怎样、我移除了 SD 卡、但没有任何变化。 但是、我注意到 adc_data.bin 文件不会更新。 实际上、我忘记了通过以太网连接到 DAC1000、这是一个愚蠢的错误、抱歉。 现在它正在更新 adc_data.bin 文件、但在开始后处理时收到错误消息(样本数不正确):

    [17:13:07][RadarAPI]:
    [17:13:10][RadarAPI]:ar1.StartMatlabPostProc ("C:\\ti\\mmwave_studio:02_01_01_00\\mmWaveStudio\\PostProc\\adc_data.bin")
    [17:13:10][RadarAPI]:捕获的文件数:1,每个设备的总帧数:8.
    [17:13:10][RadarAPI]:错误:
    [17:13:10]
    [17:13:10]... MWMCR::评估功能错误...
    [17:13:10] 2021年6月9日17:13:10:错误的样本数。 我们预计为262144。 但是、我们得到了110592、1、
    [17:13:10]第79行的=> PROCESS_ADC_DATA.m 中出错。
    [17:13:10]
    [17:13:10]... MATLAB M-code Stack 跟踪...
    [17:13:10
    [17:13:10]文件 C:\Users\mmayer\AppData\Local\Temp\MMAYER\mcrCache8.5.1\Matlab0\Logging\log_status.m、name LOG_STATUS、行32。
    [17:13:10
    [17:13:10]文件 C:\Users\mmayer\AppData\Local\Temp\MMAYER\mcrCache8.5.1\Matlab0\Processing_Functions\Read_ADC_data.m、name READ_ADC_DATA_16xx、行622。
    [17:13:10
    [17:13:10]文件 C:\Users\mmayer\AppData\Local\Temp\MMAYER\mcrCache8.5.1\Matlab0\Processing_Functions\Read_ADC_data.m、name READ_ADC_DATA、行27。
    [17:13:10
    [17:13:10]文件 C:\Users\mmayer\AppData\Local\Temp\MMAYER\mcrCache8.5.1\Matlab0\MatlabPostPr\Process_ADC_data.m、name process_ADC_data、行79。
    [17:13:10]
    [17:13:10]
    [17:13:10]跟踪:
    [17:13:10]位于 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(String 函数名称、Int32 numArgsOut、Int32 numArgsIn、MWArray[] argsIn)
    [17:13:10]位于 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(Int32 numArgsOut、String functionName、MWArray[] argsIn)
    [17:13:10]、位于 MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass.process_adc_data(MWArray adc_file_name、MWArray FORCE_CONT_STREAM _MODE)
    [17:13:10] at AR1xController.frmAR1Main.iStartMtlabPostProc ()

    我有什么想法如何解决这个问题?

    此致、

    Markus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus:

    我以前从未见过这个问题。 您可以在 DCA1000设置步骤中增加延迟设置。   

    您是否还可以尝试使用示例 LUA 脚本进行数据采集?  LUA 脚本示例位于:  

    C:\ti\mmwave_studio 02_01_01_00\mmWaveStudio\Scripts\DataCaptureDemo_xWR.lua

    您可以在重置和连接后运行它、脚本将从加载固件开始。   顺便说一下、此脚本会启用测试源、因此您将始终看到非常干净的峰值。   

    最棒的

    Zigang