This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612EVM:针对 LDC1612EVM 的示例线圈使用 Excel_FEMM_v1p28.xlsm 时出错

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612EVM, LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1008004/ldc1612evm-error-in-using-excel_femm_v1p28-xlsm-for-sample-coil-of-ldc1612evm

器件型号:LDC1612EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1612

大家好、

我们的客户正在使用 LDC1612EVM。 根据客户、

在使用 Excel_FEMM_v1p28.xlsm 计算电感器时,我使用了 LDC1612EVm 随附的示例线圈 PCB 的线圈数据。 我已附上展板的屏幕截图。 请参阅末尾的错误消息" Q is too low"。 尽管我设置的 C 值与 LDC1612EVM 板上的值相同。 请帮助解决此问题。

e2e.ti.com/.../Screen-Shot-1.pdf 

e2e.ti.com/.../Screen-Shot-2-.pdf 

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您发帖。

    在屏幕截图1中、线迹宽度似乎设置为0.150mil 而不是0.150mm。 在屏幕截图2中、这是固定的、 Rp 和 Q 在 LDC1612数据表规格内。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    感谢您的回答。 客户表示匆忙忽略了。

    感谢您的支持!
    此致、
    Danilo