请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1007969/temperature
主题中讨论的其他器件:LM95172-Q1我正在寻找 精度为(+/- 2摄氏度、从0摄氏度到250摄氏度)的高速(100ms)温度感应方法、即使 感应持续加热和冷却数月、也应具有高可重复性。 感应器件/电路需要保持在10mmx8mm 的 PCB 上、以感应 QFN 封装器件的温度、该器件持续加热至200摄氏度、并冷却至室温。
是否有人可以推荐符合上述要求的合适温度传感方法?