请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1843
您好!
我正在尝试实现:AWR1843和 STM32WB55之间的 SPI 通信。
第一步是在 尝试将 SPI 通信代码集成到我的演示中之前运行 SPI 测试示例(Radar_AWR1843 :lab0004_obstance_detection 演示)
对于示例(SPI_TEST),我认为它可以正常工作,但当我使用此代码在演示中实现 SPI 通信时,我得到 SPI_open()返回 NULL (错误)