This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP431:DXP 和 DxN 引脚请参阅

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1006985/tmp431-dxp-and-dxn-pin-consult

器件型号:TMP431
Thread 中讨论的其他器件:DXP

大家好、

如果客户不想使用引脚 DXP 和 DxN、可以将 DXP 和 DxN 短接在一起吗? 还是其他任何连接都建议使用? 非常感谢你的帮助。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的斯坦利-  

    是-当不将远程二极管连接的晶体管(作为远程传感器)与此部件一起使用时、这正是正确的建议。

    TMP43x 数据表第14页第8.3.6节规定:  

    当不将远程传感器与 TMP43x 一起使用时、DXP 和 DXN 输入必须连接在一起以防止无意义的故障警告。