This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425EVM:输出比计算出的输出高1.3倍

Guru**** 2537530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1006427/drv425evm-the-output-is-1-3x-higher-than-the-calculated-output

器件型号:DRV425EVM
主题中讨论的其他器件:DRV425

大家好、

您能在下面帮助我们解决客户的问题吗?

我一直在使用 DRV425进行实验、我始终得到的输出值是公式1计算得出的值的1.31倍。 当 B=0.5mT 时、我的输出值为1.60伏。 根据 Rshun=49.9欧姆、应为1.218。 我的电源电压为3.3V。 我不知道为什么我有这种差异/你有什么想法吗?

我在线性阵列中使用这些器件、它们的间距约为0.6"。 这会有什么影响吗? 我不会这么认为、但我想我会问。

e2e.ti.com/.../DVR425-Schematic-diagram.pdf

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    REFIN 和 REFOUT 是否浮动、您的原理图是否正确?  这可能是问题所在。  您是否还会测量 Vref。  输出电压将以 Vref 为基准。  周围还有任何外部磁场。  您可以验证这是否关闭了您的磁场、Vout 应等于 Vref。

    请告诉我这是否有助于您找到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    高电平输出的原因是 REFIN 和 REFOUT 引脚悬空。  非常感谢您的意见。 问题已解决。

    此致、

    Danilo