This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP175:t (sudat)的快速模式是否为100ns (min)?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP175, TMP75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1006550/tmp175-is-t-sudat-of-fast-mode-100ns-min

器件型号:TMP175
主题中讨论的其他器件: TMP75

你(们)好。
检查更改历史记录。

TMP175、TMP75数据表(SBOS288M)的 Revison hostory 具有以下更改。

•将最小数据设置技术规格时间从10ns 更改为20ns .................................................. 7.

我认为这种变化与高速模式的最小值有关。
快速模式的"t (sudat)"为100ns (最小值)。 该值是否不变?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    是的、您回答正确。

    这种变化仅针对高速模式运行限制(从10ns 到20ns)。 快速模式限制保持不变(100ns)。  

    此致、
    Brandon Fisher