This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在搜索低压降稳压器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A26, TLV767, LP38693-ADJ, LP38691-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1005983/searching-low-dropout-regulator

主题中讨论的其他器件:TPS7A26TLV767LP38693-ADJLP38691-ADJ

大家好、

一个好消息是、我们 有机会更换"NCP3335AMN330R2G"

我们是否有解决方案 来替代"NCP3335AMN330R2G"?

以下 URL 为 "NCP3335AMN330R2G" 数据表

https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp3335a-d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo、

    无可用的 P2P 选项。 以下是可能的解决方案。

      NCP3335A TPS7A26 TLV767 LP38693-ADJ LP38691-ADJ
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出、固定输出 可调节输出、固定输出 可调节输出、固定输出 可调节输出 可调节输出
    输出电流(最大值)(A) 0.5. 0.5. 1 0.5. 0.5.
    输入电压(最大值)(V) 12. 18 16. 10. 10.
    输入电压(最小值)(V) 2.6. 2.4 2.5. 2.7. 2.7.
    输出电压(最大值)(V) 10. 17.41. 14.5. 9. 9.
    输出电压(最小值)(V) 1.25. 1.24. 0.8. 1.25. 1.25.
    固定输出选项(V) 1.5、1.8、2.5、2.8、2.85、 3、3.3、5、ADJ 1.25、1.8、2.5、3.3、5 0.8、1.8、2.8、3.3、5 - -
    使能 是的 是的 是的 是的
    电源正常 是的
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷 陶瓷 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 20. 22. 53. 45. 45.
    噪声(uVrms) 58. 300 60 80 80
    精度(%) 1.5 1 1 2. 4.
    VDO (典型值)(mV) 260 355. 900 250 250
    Iq (典型值)(mA) 0.19. 0.002 0.05 0.055 0.055
    热阻 θJA (°C/W) 66 73.3. 60.1. 51. 51.
    最小封装面积(mm2) 9. 4. 4. 9. 9.
    封装类型 WSON、MSOP WSON HVSSOP、WSON SOT-223、WSON

    WSON

    此致、

    Prakash L