This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM134H:Pind 测试结果

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM135, LM134
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/972582/lm134h-pind-test-results

器件型号:LM134H

团队、  

我的客户有以下问题。   

我们希望购买具有 SnPb 导线的 LM134H。 数据表中提到的联系 TI。
我们还想知道、我们是否可以在购买器件时获得 Pind 测试结果。

是否提供了 Pind 测试结果?  

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请提供铅涂层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伦-  

    您是否正在寻找 LM134 (可调电流源、以及请求正文)或 LM135 (您在发布帖子时输入的 PN)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的收获、LM134H。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伦-  

    感谢您的确认-转移至 LP-VRS 作为负责组织

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您如何更改线程上的器件型号?   

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    不对商业级产品执行 Pind 测试。

    LM134H 是具有 SnPb 铅涂层的器件。

    LM134H/NOPB 不含铅(铅)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kirby、  

    感谢您提供信息。  我们是否有提供 Pind 测试的 mil 版本?  

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM134没有 mil 或宇航版本。

    Pind 测试仅对航天级产品进行、不对商业级或 mil 级产品进行。