大家好、我要在定制的 AWR1843板中测试 SRR 实验室、但 GUI 无法启动、但 MRR 实验室工作正常。 我对 AWR1843BOOST EVK 执行相同的测试、两个实验运行正常、我使用的是 tirix 中的原始代码、我只更改了定制板中测试的数据 UART 引脚
引脚相对于 awr1843升压 EVK 的变化:
UARTB TX
引脚 F14至引脚 P10
CAN
TX:E14 至 F14
RX:D13 至 H14
我们未使用 TM4C1294NCPDTT3
在定制板中检测到错误:我们将引脚 SOP1保持未连接状态
在哪里可以找到有关 GUI 和 awr1843之间的消息交换的信息?我需要了解 GUI 自动发送命令的要求是什么,我也不明白为什么 MRR 实验室工作正常,但 SRR 实验室工作不正常
谢谢