This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:用于测量心率和呼吸率等重要参数的毫米波雷达

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/972698/iwr6843-mm-wave-radar-for-measuring-vital-parameters-like-heart-rate-and-respiration-rate

器件型号:IWR6843

我们是一家技术启动公司 DigiBloom Solutions P Ltd. 从印度班加罗尔出发。 我们为监控和社会距离跟踪业务领域设计并开发了您的毫米波雷达解决方案、并已将该产品推向市场。

正如您所知、毫米波雷达在医疗领域也在了解呼吸参数和心率参数

我们计划使用毫米雷达开发医疗领域的解决方案,我们需要您提供有关该领域的更多信息。 我看到过您的心率和呼吸率演示软件。

答:我们是否可以访问演示程序的源代码、并且可以在理解这些代码后改进代码

B.我们还想知道呼吸频率是如何在内部计算的

A.身体运动指数

b.每分钟呼吸一次

C.呼吸频率的变化

D.振幅差累积

E.确定处于休眠或困倦状态的 REM 前阶段的参数

C.我们还需要了解如何在内部计算心率

a.无论是在芯片内部的 DSP 级别完成还是在应用级别完成

B.每分钟心率的差异?

C. R 检测的变化?

d.心电图是否可以通过像我们的 PQRST 波形那样的心脏运动模式创建?

E.我们如何控制噪声水平和信号调节?

请告诉我您的意见。 我们更希望与您的专家进行电话会议、以便使用 MMRadar 技术将此重要参数测量推向产品路线图的下一阶段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep

    请参阅 毫米波工业工具箱中的68xx 生命体征实验室。

    请注意、该实验目前正在进行更改、因此当前支持有限。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我已经看到过上述文档、但他们没有回答我们的问题。

    请您再次访问我们的问题并逐一回答:

    为了您的利益、我将再次添加。 请直接回答:

     身体运动指数

    b.每分钟呼吸一次

    C.呼吸频率的变化

    D.振幅差累积

    E.确定处于休眠或困倦状态的 REM 前阶段的参数

    C.我们还需要了解如何在内部计算心率

    a.无论是在芯片内部的 DSP 级别完成还是在应用级别完成

    B.每分钟心率的差异?

    C. R 检测的变化?

    d.心电图是否可以通过像我们的 PQRST 波形那样的心脏运动模式创建?

    E.我们如何控制噪声水平和信号调节?

    谢谢、此致、

    Pradeep