请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP103 主题中讨论的其他器件: TMP108、 TMP144
大家好、团队、
我收到了有关 TMP103温度误差的问题。
您能回答以下问题吗?
查看 TMP103数据表、分辨率为1°C、
℃℃为-10 ̊ C 至100 ̊ C、±℃为2 ̊ C。
环境温度为-40°C 至125°C、最大误差被称为±3°C
■问题
- 输出值中的误差是否随着环境温度变得严格而增加?
- 是否可以通过校准初始值来减少误差?
此致、
肖特罗