This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:FDC2214EVM 或 FDC2214PROXSEN-EVM

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, FDC2214PROXSEN-EVM, FDC2214, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/969321/fdc2214-fdc2214evm-or-fdc2214proxsen-evm

器件型号:FDC2214
主题中讨论的其它部件:、、 FDC1004

我希望实现大约50cm 的接近感应、并且需要传感器的输出数据。

我已阅读有关 FDC2214EVM 和 FDC2214PROXSEN-EVM 的一些文档。

首先、我注意到 FDC2214PROXSEN-EVM、因为它可以实现50cm 的接近感应距离。 但是 、似乎没有任何连接 PC 的通信接口来在 FDC2214PROXSEN-EVM 上传输输出数据?  正确吗?

因此、我之所以关注 FDC2214EVM、只是因为它具有适合它的感应解决方案 GUI。 但该 EVM 只有两个小型传感器 、这些传感器肯定无法满足我的要求。 因此、我倾向于将较大的传感器与 FDC2214EVM 配合使用。

我想解决的另一个问题是、如果   使用面积相等甚至更大的传感器、FDC2214EVM 可以实现与 FDC2214PROXSEN-EVM 相同的效果(50cm)?

2我知道两个 EVM 使用的 MCU 和 FDC2214几乎相同。  但我不确定其他组件或连接是否会影响性能?

感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的查询以及您对 TI 产品的兴趣。

    FDC2214EVM 可通过断开 EVM 板的传感器部分并使用跳线连接到其他传感器来适应其他传感器。
    它还提供对输出数据的访问。

    另一个 EVM 不提供对输出数据的访问。

    很难说这两个电路板在您的系统中具有不同的性能、因为整体行为取决于传感器和器件设置。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回复!

    我想知道使用这款 FDC2214EVM,使用大面积传感器能否实现50cm 的接近感应距离。

    我 看到你们的员工在另一篇文章中回复说、"上述应用手册中描述的算法在 FDC2214PROXSEN-EVM 中实现、但这是两个 EVM 固件之间唯一显著的区别。  FDC2214EVM 的传感器也比 FDC2214PROXSEN-EVM 小、但仍可用于接近感应。 您可以在本 应用手册中详细了解传感器尺寸和感应距离之间的典型关系。"

    正如他所说的, FDC2214EVM 中没有一种算法 可以帮助实现更大的接近感应距离,对吧?  我能不能认为这个 FDC2214EVM 不符合我需要 的性能要求?

    有任何其他器件可满足我的要求、包括远距离和获取输出数据?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个电路板的计算算法是相同的。

    虽然我们是器件领域的专家、但很难就其适用的更大系统提出建议、因为我们不是这些系统的专家。

    确定50cm 范围是否可行的最佳方法是尝试使用不同的传感器和器件设置进行一些实验、并查看是否为您提供所需的结果。

    请注意、我们的 FDC2x1x 系列没有有源屏蔽驱动器。 这会使具有这些器件的应用更容易受到外部干扰。  

    如果您的应用出现这种问题、请考虑使用 FDC1004器件。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。很抱歉、我刚刚看到了它。

    您会说"两个电路板的计算算法是相同的。"

    为什么您的回答与另一位专家在另一个问题中给出的答案不同?  现在、我无法确定您的哪一个是正确的。

    确定50cm 范围是否可行的最佳方法是尝试使用不同的传感器和器件设置进行一些实验、并查看是否为您提供所需的结果。

    我从 TI 购买了一款 FDC2214EVM,我想用一些较大的传感器(如大型铜缆板)对其进行测试。  使用不同传感器进行测试时、是否需要手动更改 EVM 中寄存器的配置?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您更改传感器时、很可能需要对器件寄存器进行一些更改。
    有关使用该器件的其他信息,请参阅应用手册 《使用 FDC2x1y 进行电容式接近感应 》,网址为: www.ti.com/.../snoa940 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    但是、您提供的链接似乎存在一些错误。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试使用 FDC2x1y 进行电容式接近感应 的以下链接应用手册。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    当我购买的 FDC2214EVM 到货时、如果有其他问题、请帮助我回答。

    此致!