This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BASSENSORS:DRV5055测试和测量

Guru**** 734290 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, DRV5055, BOOSTXL-BASSENSORS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/970655/boostxl-bassensors-drv5055-testing-and-measurements

器件型号:BOOSTXL-BASSENSORS
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6989DRV5055

您好!

目前、我正在使用 MSP430FR6989和 BOOSTXL-BASSENSORS Booster Pack 进行一个项目。  我们正在配置 ADC 以测量 DRV5055霍尔传感器。  现在、我们从传感器读取的值为~2、但它不随磁体变化。  是否有特殊类型的磁体可用于测试此情况?  现在、我只有一个冰箱磁体。  这可能是我们的 ADC 配置中的错误吗?  请告诉我您的想法、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Domenick、

    为了排除 ADC 的任何问题、我首先使用示波器或电压表验证输出。  您应该能够看到输出随磁通密度的变化而变化。  DRV5055是双极性的、这意味着它应该能够检测北极或南极。  传感器经历的磁场极性将影响您看到输出漂移更高还是更低。   

    这里需要记住的是、对于霍尔效应、传感器只能检测 B 场矢量的部分、如下图所示。  具体而言、从底部到顶部的正场矢量(SOT-23)。

    冰箱磁铁不是特别坚固的磁铁材料。  我希望您需要使磁体非常靠近传感器。  磁体几何形状、极化和对齐都会影响传感器元件暴露的磁通量、并会影响结果。

    如果您可以找到更强的磁体、它可能有助于您在将系统调谐到您正在使用的冰箱磁体之前证明系统工作正常。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、


    我相信我们的问题已经得到了解决。  我们在 Booster Pack 上启用了 DRV5055 D_V+引脚、此时应将其实际设置为0、以便为 DRV5055供电。  霍尔传感器或磁体没有问题。 谢谢!