This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91300:开发新电路板时出现的温度问题

Guru**** 1513510 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/969227/lmp91300-temperature-issues-seen-during-development-of-a-new-board

器件型号:LMP91300

我们在冷温度循环期间看到了问题。 故障场景1:四个接近传感器中有三个传感器的热寄存器和 Rp 寄存器值同时降为零。 我们在远模式(不存在目标)和近模式(存在目标)下都看到了故障。 在 LMP91300NHZ 的工作温度范围内、-10C 至-35C 范围内发生了故障。 不是每个冷温度周期都发生故障。 请参阅附件。 故障场景2:四个接近传感器中的三个在处于近模式(目标存在)时具有输出变化状态、表示目标暂时不存在但存在。 当输出状态改变时、Rp 值没有改变。 在 LMP91300NHZ 的工作温度范围内、在-30C 至-35C 范围内发生故障。 请参阅附件。

我正在与德州仪器的 Paul Sparacino 合作签订 NDA、以便我们可以共享原理图、电路板布局和线圈设计。 直到那时、我才在寻找可能导致故障的原因的输入。 感谢你的帮助。 感谢 you.e2e.ti.com/.../What-Gave-TI.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。 我们将等待原理图、直至我们查看图表、下周初(星期二)、我们将进行一些分析并提出更多问题...   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔琼

    感谢您回来。 我期待与您合作、解决我看到的问题。  在故障场景2中、当处于近模式(目标存在)时输出状态发生变化、指示目标暂时不存在但确实存在、我注意到 Rp 值从未改变、始终为80 00、如图所示。 80 00是最大 Rp 值吗? 我们将目标基本上放在接近传感器上。

    谢谢、

    Craig LaBarre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    LMP91300的 MΩ Rp 值为3.93 μ A (第6.5节-电气特性)。

    为了更好地了解您所看到的问题、我还有几个问题:

    • 遵循了哪些编程步骤(第7.5.1节)? 如果可能、请附加一个读取/写入操作的逻辑分析仪捕捉。
    • 器件在25°C 时是否按预期工作?
    • 是否在所有器件上都看到此问题?

    感谢您的持续耐心。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Nicole、

    希望你们做得好。 感谢你的帮助

    我们刚刚使用了第7.5.1节中的第一个编程步骤(将编程值刻录到寄存器中)。

    故障场景3:我们在高温循环期间看到了一个问题。 四个接近传感器中的一个传感器的热寄存器和 Rp 寄存器值同时降为零、并且在接近传感器下电上电之前从未恢复。 我们仅在近模式下(目标存在)看到此故障。 在 LMP91300NHZ 的工作温度范围内、大约70C 时发生故障。 不是每个热温度周期都发生故障。 请参阅附件。 我查看了故障接近传感器的 SWIF 接口以及示波器、与具有数据的已通过接近传感器的 SWIF 接口相比、没有数据。

    我们从未在环境温度(25C)下、在冷温度循环期间和热温度循环期间看到过任何故障、如图所示。

    对于每个故障场景(1-3)、并非所有接近传感器都发生故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在读取寄存器期间、它们是否通过将 LED 引脚(端子)接地来调制电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    LMP91300通过将电流灌入 LED 端子来调制电源电流。 V+/EXT 和 LED 端子需要通过 LED、电阻器进行连接、或直接短接才能执行读取操作(第7.5.2.2节)。

    感谢您提供更多详细信息。 外部温度传感器与 LC 电路的接近程度如何? 如果该温度传感器的放置位置不足以靠近 LC 电路、则可能会由于温度变化而出现夸大的误差。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicole、

    请参阅附件 E2E Correspondence_2.e2e.ti.com/.../E2E-Correspondence_5F00_2.docx

    谢谢、

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    感谢您提供详细附件。 在我查看您的仿真时、我认为最好将此主题移至电子邮件中。 我已向您发送连接请求以开始该过程。

    此致、

    Nicole