This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]为什么温度传感器或湿度传感器器件型号具有–E4或–G4后缀?

Guru**** 1128560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/970320/faq-why-does-a-temperature-sensor-or-humidity-sensor-device-part-number-have-the-e4-or-g4-suffix

简而言之、标有 TMPxxx-G4、LMxxx-G4、HDCxxxx-G4的器件或以-E4作为后缀的任何器件之间没有环境差异。

从历史上看、G4和 E4后缀意味着器件的额定值为"绿色"或"无铅"。 然而、随着时间的推移、所有器件都已被推向这些新的"绿色环保"或"无铅"标准、但器件型号仍然可用、因此客户具有一致的可订购器件型号。

要检查器件的"绿色环保"状态、您可以通过以下链接将器件型号输入搜索中:

材料成分搜索

 有关 E4和 G4后缀的定义、请参阅以下链接:

标识产品标签

环境信息

环保解决方案

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你发帖 Chris! 很棒的信息