This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:将 IWR6843-ODS 的端口人体跌倒检测演示更改为 IWR6843

Guru**** 1953960 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR6843ISK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/970272/iwr6843-port-human-falls-detection-demo-from-iwr6843-ods-to-iwr6843

器件型号:IWR6843

你(们)好

我想将人体跌倒检测演示从 IWR6843ODS 移植到 IWR6843。 我必须在固件中进行哪些修改才能执行天线模式以外的其他操作。

谢谢

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、

    您是否在问如何将 IWR6843ISK EVM 与跌倒检测演示配合使用? 无需对固件进行任何修改、天线设置位于 cfg 文件中。 如果使用 ISK EVM、请正常运行跌倒检测可视化工具、但加载 ISK 特定的.cfg 文件、并且所有文件都应以类似的方式运行。

    通常、EVM 的 ODS 和 ISK 版本可互换使用、主要区别在于天线设计、它为电路板提供了不同的优势。 ODS 天线设计具有更高的角分辨率、因此它对于更短距离的应用是有利的。 但这两个板都可用于兼容演示、因为每个板的 UART 数据流是相同的。   

    如果您对此演示有其他疑问、请告诉我。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    感谢您的支持。