This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BASSENSORS:TMP116测量不正确

Guru**** 876460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, TMP116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/969953/boostxl-bassensors-tmp116-incorrect-measurements

器件型号:BOOSTXL-BASSENSORS
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6989TMP116

您好!

我们目前正在将 BASSENSORS BoosterPack 与 MSP430FR6989 Launchpad 结合使用。  我们能够正确配置使用它们的传感器之间的 I2C 通信。  该问题与 TMP116温度测量有关。  目前、我们的值读数大约比预期值高5度。  我们相信我们的转换代码是正确的、I2C 接收寄存器正在读取与错误温度相对应的十六进制值。

这种内在精确性有什么原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenick:

    您能告诉我们有关用例的更多信息吗? 您使用什么作为温度参考?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望创建一个演示、在 MSP430FR6989 LCD 屏幕上显示温度。  目前、我正在家中测试此传感器、并将其与我拥有的 ThermPro 数字温度计进行比较。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenick:

    在大气中进行精确的温度测量可能很困难。 此外、市场上最常用的温度传感器是热电偶、该热电偶通常具有+/-2.2C 规格。  

    但是、我同意您的直觉、即5C 可能会推动它。 您是否具有会导致高电流消耗的电路板配置? 您的逻辑电平是否正确?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    感谢您回来。  我们的电路板配置是在 MSP430FR6989顶部使用 BASSENSORS BP、而 TMP116放置在相当非板载的位置、因此我不相信会有热点。  在逻辑电平方面、您指的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    对于另一个更新、我们使用 TMP116旁边的密封 ICE 对其进行了测试、它仍在9摄氏度下读取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、


    上次更新时、我们将配置切换为单次转换模式、这解决了我们的问题。  感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenick:

    我正在寻找一条通过 TMP116的电流路径、该路径会导致其局部发热。 BoosterPack 引脚28上的 TMP_LMT_V+网络必须设置为高电平才能为 TMP116供电。 该电压应为3.3V。

    您是否可能已使用 ESD 损坏 TMP116?  

    您是否在另一个 TMP116上观察到了这种行为?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenick:

    的确、转换确实会导致 TMP116中的温升、但即使在最快的转换速率下、温升也应小于1C。

    无论如何、我很高兴您解决了您的问题、我将关闭该主题。

    谢谢、