This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6443:IWR6443

Guru**** 2554360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/967960/iwr6443-iwr6443

器件型号:IWR6443

在人数统计中:68xx_INLOW_false 检测缓解实验室:

我如何绘制文档中"ino_false_det_68xx_algormer_overview.pdf"文件中所示的移动人员微多普勒特征图。 是否有办法从 C 代码或 MATLAB GUI 代码中绘制此图? 如果没有现成的器件可以用于绘制这样的图形、我应该用什么来得出?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Omar、

    您能否确认您使用的 SDK 和工业工具箱的版本? 这可能会改变哪些可视化工具是兼容的。  我们建议使用 SDK 3.5和工具箱4.5.1中的可视化工具、因为它们使用最新的算法。   

    这些图正在输出跟踪器数据、因此您应该能够使用目标数据中的 TLV 数据将这些图添加到 MATLAB 代码中。 这些数据中的大部分绘制为毫米波演示可视化工具中的示例。  请参阅 毫米波资源浏览器文档

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Omar、  

    希望您能获得所需的信息。 如果仍有问题、请在此处回复或创建新主题。

    此致、

    杰克逊