This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:TMP75 &放大器;LM75对 I2C 无响应

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/969502/tmp75-tmp75-lm75-no-response-for-the-i2c

器件型号:TMP75

大家好、

我的客户在具有 FPGA 的 PMBus 中使用 TMP75和 LM75、在复位 FPGA 时、PMBus 将被锁定(FPGA 发送信号、 TMP75和 LM75无 响应)。 我们要检查 TMP75和 LM75是否会导致该问题、如果是、 中断读取或写入 将导致该问题? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    TMP75/LM75不能控制 SCL 线路。 您是否看到 SCL 一直处于低电平?  

    您能否发布问题的示波器图片?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    是的、这是 SDA 卡死 问题。 但 这是随机 发生的、我们现在尝试 重现 并获取 波形。 谢谢。