This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP102-Q1:设计审查

Guru**** 1460770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/968280/tmp102-q1-design-review

器件型号:TMP102-Q1

您好!

请使用 TMP102AQDRLRQ1查看随附的设计
谢谢、

Melbin

e2e.ti.com/.../TMP102AQDRLRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在开发一个包含 TMP102AQDRLRQ1的项目。
    请查看随附的原理图、并告诉我评论。

    e2e.ti.com/.../TMP102AQDRLRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Melbin、

    感谢您发帖。

    我看不到当前原理图有任何问题。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melbin -  

    原理图正确、I2C 地址表示法不正确。 有关可用的正确7位地址、请参阅数据表第11页的表4。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp102.pdf

    注释的 I2C 地址为1010000、因为 ADD0引脚接地、因此应将其更改为1001000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅尔宾、

    我注意到您已经发布了这个。 为了整合 E2E 上的帖子、我合并了这些主题帖。

    最棒的

    Danny