This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01012:如何在适用于 TDA2XX 的 Vision SDK 中生成 apps.out?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/967949/tidep-01012-how-to-generate-apps-out-as-part-of-vision-sdk-for-tda2xx

器件型号:TIDEP-01012

您好!

"TDA2XX 映像中的 apps.out 应用负责与 mmWaveStudio 进行交互以支持级联操作、除此之外、没有太多有关 apps.out 的文档。" 问题是:

1-如何为电路板生成 apps.out?
2 -在不与 mmWaveStuddio 直接交互的情况下、建议使用哪种方法来运行电路板上的所有内容?

谢谢、

Shayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shayan、

    我们相信、本论坛上可能会有一些对您有所帮助的主题。 下面是我为您附上的文件:

    希望这对您有所帮助。 如有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    石田