This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5273:TMAG5273A1QDBVR

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5273, DRV5013, DRV5011
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1160814/tmag5273-tmag5273a1qdbvr

器件型号:TMAG5273
主题中讨论的其他器件: DRV5013DRV5011

你(们)好

由于我使用磁传感器 TMAG5273A1QDBVR 来测量电机的转速、因此我正在浏览数据表、并且我无法找到传感器的带宽、因此无法使用它。 您能帮我解决这个问题吗? 您能否通过发送有关它的应用手册以及使用磁传感器的电机转速的应用手册来帮助我解决问题。

此致

Nirmith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirmith、您好!

    感谢您在传感论坛上发帖! 选择 TMAG5273测量电机 RPM 是否有具体原因? 通常、对于 RPM 测量、使用数字霍尔锁存器或开关。 当电机旋转时、您将获得方波、通过获得电机的电频率、您可以在数学上将电频率转换为电机 RPM。 我只是想知道计划是使用 TMAG5273上的 ALERT 引脚进行测量、还是要使用另一种方法。

    TMAG5273的频率带宽未专门公布、因为它主要取决于您对器件的设置。 您可以在第6.11节"加电和转换时间"下看到该规范。 如果仅启用一个通道、则转换时间为50us、然后为20kHz、但添加其他通道后、每个后续通道的转换时间为25us。

    我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Isaac  

    感谢您为我提供最新信息。 那么、您能建议我使用锁存器或开关。

    此致  

    Nirmith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Isaac

    其感应范围应为+/- 600 G

    此致  

    Nirmith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Isaac

    因为我们将其与 I2C 和微控制器相连。 当我在网上搜索时、传感器的频率用于测量电机的 RPM。 因此、该器件将安装在工业电机上、并获取数据并发送到微控制器。

    此致  

    Nirmith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nirmith、

    感谢您提供信息。 我的建议是使用锁存器 DRV5011 (在使您的设计更简单的情况下采用更小的封装)或 DRV5013。 如果您从电机上的永磁体获得大约+/-60mT、那么您应该不会在找到适合您电机的灵敏度时遇到任何问题。

    使用数字锁存器的电频率时、您可以使用以下公式计算电机的 RPM:  

    rpm=(60*电频率)/极对

    电频率是从锁存器测得的频率、极对是转子中极对的数量。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Isaac  

    我需要3轴 x、y 和 z、但锁存器只是一轴。

    您能不能建议我为它提供一个部件、以便我可以使用测量电机的转速。

    此致

    Nirmith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirmith、您好!

    您是否使用单个轴来测量电机和其他通道的转速以执行其他操作? 如果是、您能否指定您对其他两个通道执行的操作?

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Isaac  

    当我们设计一个产品时、该产品可以安装在电机上、因为电机和产品可以安装在垂直或金属表面顶部或电机对角线上、因此我的客户特别建议使用3轴传感器。  

    此致

    Nirmith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirmith、您好!

    这似乎是您目前为应用程序使用的最佳选项。 另一种方法是设置 TMAG5273、以便在阈值超过特定值时生成中断 INT 引脚。 这将生成方波、该方波通常用于获取电频率。 有关中断功能工作原理的更多信息、请参阅数据表中的第7.3.3节。 公式会略有变化、因为转换量将是转换量的两倍、因为它将用作开关。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Isaac  

    您能给我一个更具体的解释吗、这句话是"TMAG5273设置为在阈值超过特定值时生成中断 INT 引脚"。 您能不能与我分享代码、以便它可以与微控制器连接 I2C 及其公式。

    此致

    Nirmith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nirmith、

    当 TMAG5273上的 INT_MODE 置1时、可以将其设置为在 SCL 引脚上或通过 INT 引脚创建中断。 我发现通过 INT 引脚进行中断更容易、但这也取决于您的 MCU 上有多少 GPIO 可用。

    当磁场高于您编程的阈值时、会发生中断、这就是我用特定值表示的。 阈值由您选择并使用 X_THR_CONFIG、Y_THR_CONFIG 或 Z_THR_CONFIG 寄存器进行配置。 您选择的方向主要取决于您感应转子极性转换的位置。  本质上、您将设置 TMAG5273作为开关。

    如果您选择执行中断功能、则可能没有完全必要读取该通道的磁性数据、因为您应该会在电机运行时看到 INT 引脚切换。 INT 引脚将连接到微控制器 GPIO 引脚、您可以在该引脚上使用计时器来计时输入下降沿(由于这是一个低电平有效引脚、因此下降沿)的频率。

    我之前犯了一个错误,RPM 的计算将保持不变, RPM=(60*电频率)/极对。 由于我们仅对边沿计时、因此它不会对公式产生影响。 这一切都将在 MCU 内部完成。 请记住、您仍然需要注意转换时间、我们建议转换时间是预期电机最大 RPM 的2倍以上。

    至于代码、我不确定是否需要提供任何内容。 您是否只需要代码即可将 TMAG5273配置为中断模式? 或者您是否在寻找其他东西?

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Isaac  

    我是指用于通过 MCU 配置传感器以及配置中断的代码。 或者、您能否向我发送与 TMAG5273相关的示例代码 、以便于理解。

    此致

    Nirmith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nirmith、

    我们目前正在为该器件创建示例代码。 如果您向我发送了一条私人消息、我可能能够分享一些您可能需要配置传感器阈值和中断的器件。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Isaac  

    我可以在其中向您发送私人消息。

    此致  

    Nirmith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚通过朋友请求发送、如果您接受、您应该可以将鼠标悬停在我的姓名上、并可以选择发送直接消息。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Isaac  

    我已接受您的请求

    此致

    Nirmith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirmith、您好!

    我现在要结束这个话题、谢谢!

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Isaac  

    非常感谢您的帮助。

    此致  

    Nirmith