This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843频率漂移

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1002478/awr1843boost-awr1843-frequency-drift

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843

您好、e2e、

我正在根据您的高精度实验室开发一个代码。

我尝试使用具有0斜率的 AWR1843、其中一些随机频率介于77-81GHz 之间。 我使用另一个雷达测量由一个雷达发射的频率、将信号混合在同一频率上。 我的问题是 、频率往往会漂移。 例如、我启动两个雷达并测量 IF 频带中约2MHz 的频率偏移。 然后我复位这两个雷达、并再次运行它们、但现在频率偏移为1.8MHz。  

我没有触摸任何默认校准。 你们知道这可能是什么原因吗?  

谢谢、

Aleksa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleksa、

    我们的专家将调查您的疑虑、并在2天内回复您。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使用其他机制而不是另一个雷达设备(可能是示波器)来测量频率信号?

    您的当前实验中有多个变量。

    您能否列出用于实现连续模式(CW)的 API?

    rlSetContModeConfig 是用于设置 CW 模式的 API。、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里似乎有一个对 rlSetContModeConfig 的调用、因为我将 dfeDataOutputMode 设置为连续模式。 它是 SDK 的一部分、因此我没有太多的麻烦。

    从  高精度实验室开始、我没有更改任何与前端初始化相关的内容、我只需 在 profileCfg 命令中将0设置为线性调频脉冲斜率。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MMW 演示应用不支持连续线性调频脉冲模式。

    请参阅毫米波 SDK 用户指南

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 Jitendra my bad、

    我将 dfeDataOutputMode 设置为1、因此它是基于帧的线性调频脉冲。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleksa、

    对于 CW 模式、最好使用 mmWave Studio。 该工具的用户指南介绍了在连续模式下配置器件的步骤。

    请尝试将此工具用于您的实验。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    我不确定我是否足够清楚。 我的目标是找出导致频率漂移的原因。 到目前为止、我已经得出结论、传感器的复位会产生漂移、看起来糟糕的电源也会影响它(或者、当我使用电池作为电源时、电池电量不足)。  现在、我想知道是否有其他已知问题可能是导致这种问题的原因?  

    我有一个传感器在 CW 中工作、我已经运行了几个小时的测试、这些 频率 将保持稳定。 但有时、它们似乎会产生干扰。 它们在启动时始终会产生大约200kHz 的漂移(与80GHz 相比、这是一个相当小的值)、但我希望使这些频率尽可能稳定。  

    谢谢、

    Aleksa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleksa、

    频率漂移是由于器件运行时温度发生变化(电流消耗会导致发热)。 40MHz 晶体因温度变化而发生频率偏移。 80Ghz 时的1MHz 偏移为12ppm、因此很容易通过加热实现。

    如果使用相同的器件发送器和接收器、则这无关紧要、因为 Tx 和 Rx 上都会发生相同的漂移。 当您为 Tx 和 Rx 使用单独的器件时、漂移可能会有所不同、从而导致您看到的问题。 为了避免这种情况、您可以通过在 CLKP 引脚上馈送外部时钟来使用相同的40MHz 参考时钟同步两个器件。

    此致、
    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    温度也是我的第一个猜测。  因此、我已经记录并绘制了两个传感器上的温度、并且没有发现任何明显的漂移。 尽管用于从 rl_sensor.h 读取温度的 API 似乎仅在  传感器启动时更新该值?  我 已经通过引入软件复位和 传感器软件复位后的自动启动对这种情况进行了分类( 无论如何、这是项目的一项要求)。  

    但是、正如您所说的、温度是产生此漂移的原因是最有意义的。

    总之、如果大家对我应该检查的内容没有其他想法、我认为这可以关闭。

    谢谢、

    Aleksa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleksa、

    在 CW 模式下无法进行内部温度读数、只能在线性调频脉冲模式下进行。 这就是您看到相同值的原因、因为它不会更新。

    此致、

    Vivek