This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91002:具有用于 CO 和 H2S 的双传感器

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1004045/lmp91002-with-dual-sensor-for-co-and-h2s

器件型号:LMP91002

我不确定 LMP91002是否能够与具有4个电极的 c0和 H2S 双路有毒传感器搭配使用、并具有两个感应/WI 引脚、而 LMP91002仅具有单个 WE/SENSE 输入?

适用于 CO 和 H2S 的4COSH 双路传感器(euro-gasman.com)

 

似乎需要在公共基准和计数器引脚内将两个 LMP 器件并联?

是否有一个设计或2至3芯片解决方案可以参考或选择"一体机"选项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 LMP91002不支持这样的4引线传感器。 您将需要运行两个与公共基准并联的示例。  

    我不知道现有设计中并联了2个或3个器件、但我会查看。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、柜台是否也很常见?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能只结合两个 LMP91002器件的 RE 和 CE 引脚。 尝试此电路。