请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP91002 我不确定 LMP91002是否能够与具有4个电极的 c0和 H2S 双路有毒传感器搭配使用、并具有两个感应/WI 引脚、而 LMP91002仅具有单个 WE/SENSE 输入?
适用于 CO 和 H2S 的4COSH 双路传感器(euro-gasman.com)
似乎需要在公共基准和计数器引脚内将两个 LMP 器件并联?
是否有一个设计或2至3芯片解决方案可以参考或选择"一体机"选项?