This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:毫米波 IWR6843ISK

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1000606/iwr6843isk-mmwave-iwr6843isk

器件型号:IWR6843ISK
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK

你(们)好

我正在观看 iwr6843isk 开箱即用演示、我有一个问题。

要执行1DFFT、需要设置 FFT1DEN 寄存器、但未找到演示代码的任何部分。

请告诉我应该参考代码的哪一部分。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能详细说明一下您在哪里找到了该寄存器吗? 我在 《技术参考手册》中没有看到它。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash。

    swru526.pdf 雷达硬件加速器-第1部分第1.3.2章配置。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是在 HWA 级别执行的、出于编写使用 MMWAVE-SDK 的 c 代码的目的、将其抽象化。 因此,运行诸如 HWA init()之类的函数将完成此操作。