This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:在远距离人员检测实验室中估算超出最大速度的速度

Guru**** 2549800 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1000895/iwr6843isk-estimate-velocity-beyond-the-max-velocity-in-long-range-people-detect-lab

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:IWR6843

您好!

我尝试使用实验室提供的2D 50m cfg 来检测人员。 (工业工具箱4.6.0)

检测时、我想过滤掉车辆等高速点。

但是、由于计算结果、2D 50m cfg 文件的最大速度为26.4km/h (8m/s)。

sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 7 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg -1 0 1 1 1
profileCfg 0 60 35 6 43.0 0 0 8.241 1 125 3433 0 0 48
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 4
frameCfg 0 1 128 0 100 1 0
lowPower 0 0
guiMonitor -1 1 0 0 0 0 0
cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 10 0
cfarCfg -1 1 0 4 2 3 1 10 0
multiObjBeamForming -1 1 0.5
clutterRemoval -1 1
calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
extendedMaxVelocity -1 0
bpmCfg -1 0 0 1
lvdsStreamCfg -1 0 0 0
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
CQRxSatMonitor 0 3 4 63 0
CQSigImgMonitor 0 127 4
analogMonitor 0 0
aoaFovCfg -1 -90 90 -90 90
cfarFovCfg -1 0 0 59.99
cfarFovCfg -1 1 -30 30.00
%SceneryParam -50 50 0.5 60 -6 6
staticBoundaryBox -50 50 0.5 60 -6 6
boundaryBox -50 50 0.5 60 -6 6
gatingParam 4 6 6 6 10
stateParam 4 10 60 600 20 600
allocationParam 30 30 0.5 3 2 2
maxAcceleration 0.1 0.1 0.1
trackingCfg 1 2 250 20 78 121 99
sensorPosition 2 0 0
presenceBoundaryBox -3 3 2 6 0.5 2.5
sensorStart

这是我的计算。

VMAX =波长/(4 *总线性调频脉冲持续时间)=(c / startFreq)/(4 *(Tx 天线的数量*(rampEndTime + idleTime)))= 0.005/(4 * 2 * 0.000078)= 8.01 m/s

如果我的计算结果正确、则车辆高于 其最大速度、但已检测到。

1、如何处理超过探测层最大速度的速度值?

2.在检测到人时,是否有办法排除高速物体,例如车辆? 我可以按速度进行滤波吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此处提到的最大速度是雷达可以检测到的物体的绝对不模糊速度。 如果速度大于此值、则它将折返至编程为检测到的多普勒区域。  

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

     

    是否有任何方法可以知道速度估算值已越过最大速度并折返到多普勒区域?

    我想滤除高速点。

    请给我一些建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    内部讨论并返回给您。  

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    处理超过最大速度的物体的一种方法是使用满足最大速度检测要求的线性调频脉冲。  此外、https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/684385/mmwave-sensors-chinese-remainder-theorem-in-the-fmcw-radars 中还提到了一个参考实现。 您还可以参阅 TI 参考设计 https://www.ti.com/tool/TIDEP-0092 、了解有关实施的更多详细信息。 虽然 TI 设计适用于不同的器件、但 IWR6843器件也可以采用相同的概念。  

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您 的建议和链接。

    我正在查看链接。

     

    [引用 userid="134503" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1000895/iwr6843isk-estimate-velocity-beyond-the-max-velocity-in-long-range-people-detect-lab/3705404 #3705404"]处理超过最大速度的物体的一种方法是使用满足所需最大速度检测要求的线性调频脉冲。

    据我所知、这意味着增加 不模糊速度以检测高速(通过扩展不模糊速度)、并且我可以滤除高速。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的。   没错。 有关增加不模糊速度的更多详细信息、另请参阅上述链接。   

    此致、  

    Sudharshan K N