Thread 中讨论的其他器件: AWR1843
我对 AWR2243数据发布流程有问题。 我 以前在论坛上讲错了这个问题,这个问题没有得到解决。 我在这里将问题改写如下:
------
以下 不同输入的输出(由级联_MIMO_signalProcessing.m 处理)几乎相同:
1.将电路板推向天空(1秒):数据此处: www.dropbox.com/.../sky_04252021.zip
2.道路侧、 带行人和 SUV (5辆)
3.角反射器置于20英尺距离(1s):数据此处: www.dropbox.com/.../cr_20ft_04252021.zip
我们使用 MIMO 配置进行数据采集:
用于器件配置的级联_Configuration_MIMO/lua (TEST_SOURCE _ENABLE = 0 - 0:禁用、1:启用)
用于捕获数据的级联_Capture.lua
下面是 从 MATLAB 工作区读取的 calibrationObj 信息

为了消除校准的影响、我们设置 calibrationObj.adcCalibrationOn=0。 基本上、处理脚本生成了与上述三个数据集相同的图。 (如果 calibrationObj.adcCalibrationOn=1、则结论相同。)
calibrationObj.adcCalibrationOn=0时的输出

我们确实比较了原始数据、它们相似但显然不同。
是硬件问题、数据收集问题、配置问题还是数据进程设置问题?