This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1010EVM:无法在计算机上连接

Guru**** 1192770 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1010, HDC2010EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1002635/hdc1010evm-cannot-connect-on-a-computer

器件型号:HDC1010EVM
主题中讨论的其他器件:HDC1010HDC2010EVM

大家好、

客户无法在计算机中连接 USB。 下面是详细信息。

"我想就我的 TI 仪器"传感解决方案 EVM GUI"寻求帮助、它工作正常、但现在当我将 USB 插入计算机时、它无法连接。 连接后、只有绿色指示灯显示在器件上、但现在又有 一个蓝色指示灯

它没有连接、我在另一台计算机上尝试过、但它无法正常工作。

e2e.ti.com/.../EVM-kit.zip
'

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    感谢您提供图像。 从图像中可以看到、您正在尝试将 HDC1010器件连接到 HDC2010EVM。 这些器件不兼容引脚。 这可能是它未连接到 GUI 的原因。  

    此致、
    Pavani Tenneti