This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91300:SWIF 查询

Guru**** 1127530 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/998649/lmp91300-swif-inquiry

器件型号:LMP91300

您好!

你好。

我们的客户正在使用 LMP91300、他们询问了单线接口。 请参阅下面的询问。

"""我使用的是 LMP91300传感器、但 GUI 软件工具不起作用、因此我要将 MCU 连接到传感器以对寄存器进行编程和读取。此传感器使用的单线接口是什么? 是 SPI 协议还是 UART 协议? 如何将 MCU 与此传感器连接?

e2e.ti.com/.../lmp91300-serial-interface-connection
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/LMP91300SWIFEVM-User-Guide_5F00_2013_2D00_10_2D00_09.pdf

我查找了这些线程、数据表和电路板用户指南我无法理解单线制接口(单线制)如何用于编程以及两条线缆连接到 MCU (MSP430) SWIFMISO -SWIfMOSI ...请在这方面帮助我如何将传感器连接到 MCU?
传感器和 MCU 之间的硬件数据表是不够的""


您能在这方面提供帮助吗? 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    MCU 通过 SENSE2/SWIF 引脚发送到 LMP91300、并通过 LED 引脚上的同一条线接收数据。 有关详情载于数据表的第7.5.2和82.215节。 TX/RX 功能 在 单线上共享。  

    我找不到对两线制接口的另一个引用、但我认为它是指第7.4.2节第一段中提到的环路连接。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您提供此信息。

    我们的客户对此有反馈:

    传感器引脚有三个引脚 Vcc (6-40V)、GND 和负载引脚...我是否使用负载引脚将数据从 MCU 传输到传感器并从 LED 接收数据? 德州仪器(TI)说、有一个带有传感器的扩展板、它有两个连接到 MCU 的引脚(MISO - MOSI)和一个可编程的引脚、我不了解数据表是不够的
    是否可以检查这些文件?

    扩展板具有处理器(MSP430)和一些集成电路(IC)。。。德州仪器(TI)说、数据正在通过直流(Vcc)引脚发送数据、并通过 GND 引脚接收数据
    我是否只使用单线接口将传感器连接到 MCU,或者必须使用带有传感器的扩展板?


    期待您的意见。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    COB 明天将向我介绍您的问题的最新情况。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    主器件通过在 LMP VCC 线路上叠加脉冲序列与 LPM91300进行通信、如数据表的第7.5.2节所述。
    相反、主器件通过监控来自 LED 引脚的电流脉冲从 LMP91300回读、也在第7.4.2节中进行了介绍。  

    我不确定您提到的扩展板是否支持此协议。  
    LPM91300产品文件夹以  用户指南的形式引用了 SPIO 控制器板。
    这是您提到的扩展板吗?
    如果 是、它将与 WaveVision 软件配合使用、该软件可从 此处下载、
    还    提供了 WaveVision 驱动程序安装指南和用户指南、其中可能包含您要查找的信息。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的解释。

    客户已回复。

    "扩展板是 LMP91300SWIFEVM 板
    我不知道如何在 MCU、LMP91300NPN 传感器和 LMP91300SWIFEVM 板之间进行连接
    您能解释一下 MCU 和 LMP91300NPN 传感器之间的硬件吗?
    我是否会在硬件中使用 LMP91300SWIFEVM 板?
    "

    LMP91300SWIFEVM 似乎 已经过时。 我们是否有客户可以遵循的文档?

    谢谢你。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    John 在时间银行外。 John 将在星期三提供有关此内容的最新信息。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

     除了数据表中的内容、LMP91300 EVM 似乎没有任何其他信息。
    客户是否曾尝试在我们的 E2E 论坛中搜索他们要查找的信息?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、他们尝试在 E2E 中搜索。 此外、我还分享了一些可能对他有所帮助的链接、但这些链接仍然不成功。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    我的管理层 已确认 EVM 不再可用。  
    请告诉我是否还有其他事情可以帮助客户。

    此致、
    John