This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:寿命| EOL | PCN

Guru**** 1127660 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851, LDC1101, LMP91300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1001763/ldc0851-longevity-eol-pcn

器件型号:LDC0851
主题中讨论的其他器件: LDC1101LMP91300

尊敬的负责人:

部件的生产(一般情况下)将持续至少10年、但这一时期开始和结束的时间不清楚(或者我看不到)。

我很高兴你能就如何决定/审查这种情况提供建议/信息。

如果可能、您可以分享以下组件的 EOL 计划吗?

LDC0851

LDC1101

LMP91300

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在传感论坛上发帖。

    TI.com 上提供了 LDC0851、LDC1101和 LMP91300、目前这些器件没有 EOL 计划。 您可以参阅 产品生命周期页面 、了解有关标准产品寿命的政策。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicole Khoury:

    感谢您的参与、但不清楚组件何时启动/终止。

    假设明天 LDC0851材料将切换到"有效"阶段->"不推荐用于新设计"阶段。 如果并且我以前知道这些时间段、我可以采取预防措施。

    我个人认为、组件的开始/结束日期(至少是开始日期)应该发布。

    我们希望继续使用到期日期至少为10年的组件。

    如果可能、我很高兴您能分享以下组件的开始/结束日期。

    LDC0851
    LDC1101
    LMP91300

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到的器件没有结束日期、但它们 在接下来的几年中已上市:

    • LDC0851: 2016
    • LDC1101:2015
    • LMP91300:2013

    虽然 TI 产品生命周期通常为10-15年、但它们的使用寿命通常更长。 有关产品寿命的政策规定、在以下条件下、TI 标准产品不符合淘汰条件:   

    • 该产品在过去五年内有过任何销售(汽车或高可靠性产品为七年)。
    • 该产品可以制造并已投入生产不足10年。
    • 产品当前有任何客户需求。

    此致、

    Nicole