This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:在 MacOS 上运行实验

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1000848/iwr6843isk-running-labs-on-macos

器件型号:IWR6843ISK
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

客户询问是否有任何毫米波实验室可以在 MacOS 上运行?  是否有任何关于如何实现这一目标的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Lawrence

    我不会预料到任何问题、 毫米波演示可视化工具 是在铬合金上运行的、其他可视化工具是基于 MATLAB 还是 Python 的。

    同时、软件与 CCStudio 一起使用、因此我真的不会有任何问题。

    您是否可以指出任何具体问题?

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些实验可视化工具要求运行一个只在 Windows 上运行的.EXE 文件。  一个示例是人员计数实验:

    • 运行  mmWave_People_Counting_GUISetup.exe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Lawrence

    没有为 MacOS 移植这些内容的计划。 如果他们为 MacOS 可执行文件编译可视化工具、则可以执行该操作。 所有可视化工具均包含可视化工具源代码。

    此致、

    AG