请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDEP-01012 尊敬的团队:
美好的一天!
我们的客户希望确认 TIDEP-01012 距离分辨率,当距离在30m 以内时它是否可以达到4.3cm。
BR、
Leon.Liu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
美好的一天!
我们的客户希望确认 TIDEP-01012 距离分辨率,当距离在30m 以内时它是否可以达到4.3cm。
BR、
Leon.Liu
您好!
这应该是可能的。
我建议客户查看毫米波演示可视化工具。 他可以使用平台 xWR18xx。 结果也应适用于级联平台
使用 Chrome 浏览器
https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWave_Demo_Visualizer/ver/3.5.0/
谢谢你
Cesar