请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC2022 大家好、
您能给我以下客户问题的评价吗?
问题1. 是否正确理解最差情况下的最大精度为 5.5%RH,其中包括+/-3%RHACC、max 和+/-2.5%RHLTD、max (=0.25%/yy*10yr)?
RHLTD 在典型条件下(30deg 和20%至50% RH)显示+/-0.25RH/年的典型值、但客户不确定什么值是"最大值或最坏情况"。 0.25%/年是否可视为最坏情况值?
此致、
佐崎武