This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2022:最坏情况精度的计算

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1000409/hdc2022-calculation-for-worst-case-accuracy

器件型号:HDC2022

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1. 是否正确理解最差情况下的最大精度为 5.5%RH,其中包括+/-3%RHACC、max 和+/-2.5%RHLTD、max (=0.25%/yy*10yr)?

RHLTD 在典型条件下(30deg 和20%至50% RH)显示+/-0.25RH/年的典型值、但客户不确定什么值是"最大值或最坏情况"。 0.25%/年是否可视为最坏情况值?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    HDC2022的典型精度规格为+/-2% RH、最大精度规格为+/-3% RH、这也是最坏情况值。

    +/-0.25% RH 漂移是由灰尘或化学品等外部因素引起的、如果传感器受到污染保护、则可以避免这种变化。  

    此致、
    Pavani Tenneti