This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM96080:负电压监控

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM96080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1000023/lm96080-negative-voltage-monitoring

器件型号:LM96080

您好!

你好。

我们的客户正在使用 LM96080、他们对负电压监控的计算有疑问。

""我在我的项目之一中使用 LM96080CIMT/NOPB。 我需要监控负2.5V 电压。 我找到了 R3电阻器计算公式,R3 =[(VS−VIN)/(VIN−5V)] R4。 在计算 R3时、我使用的是3.3V 而不是5V、分压器的设计如下。 像这样连接是否有问题? 或者我是否需要使用5V?""



期待您的意见。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    是的、您可以执行此操作、并且您具有正确的流程。 正如您所注意到的、这只是一个在基准中使用5V 电源而不是3.3V 的分压器。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Brandon。