请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1314 主题中讨论的其他器件:TIDA-00508
团队、
该设计将基于 LDC1314DIAL-EVM 和 TIDA-00508
线圈 PCB 设计是通过 webench 完成的(按照此博客 线圈设计介绍)。
现在如何设计目标 PCB?
TIDA-00508 提供了"TIDA-00508目标形状计算器(TIDCA88)" Excel 文件。
-如何在此 Excel 文件中输入线圈 Webench 工具中的参数?
-如何使用 R 和 H? 单位是 mil 还是 mm?
提前感谢、
A.