This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1314:如何设计与线圈设计相匹配的目标形状(通过 Webench 制造)?

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00508
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/999461/ldc1314-how-to-design-the-target-shape-that-matches-the-coils-design-made-via-webench

器件型号:LDC1314
主题中讨论的其他器件:TIDA-00508

团队、

该设计将基于 LDC1314DIAL-EVMTIDA-00508

线圈 PCB 设计是通过 webench 完成的(按照此博客 线圈设计介绍)。
现在如何设计目标 PCB?

TIDA-00508 提供了"TIDA-00508目标形状计算器(TIDCA88)" Excel 文件。
-如何在此 Excel 文件中输入线圈 Webench 工具中的参数?
-如何使用 R 和 H? 单位是 mil 还是 mm?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是机械尺寸。 线圈直径为16.92mm、中心有一个直径为16mm 的孔。 圆 D3的半径为18.45毫米 、最大值 金属目标 D1的宽度为15.38mm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHI 和 Anthony 博士、您好!

    感谢您发帖。

    您列出的尺寸与 TIDA-00508目标设计比率正确匹配。 目标铜图形的厚度应是信号趋肤深度的两倍。 可使用以下公式计算趋肤深度( 来自 LDC 目标设计的 eqn.1):

    对于 目标形状计算器 、"Center R"参数对应于中心圆 D3的半径。 H 参数对应于目标的最大宽度 D1。 所有值均以 mil 为单位。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    感谢您的回复!  

    法规