This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:LDC1614 &放大器;LDC1314差异?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1314, LDC1614, LDCTOUCHCOMCOILEVM, LDCCOILEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/999113/ldc1614-ldc1614-ldc1314-differences

器件型号:LDC1614
主题中讨论的其他器件:LDC1314LDCTOUCHCOMCOILEVMLDCCOILEVM

大家好、

您能否查看以下客户问题?

我们对 LDC1614和 LDC1314感兴趣。 我们是否必须查看 LDC1314、或者我们是否可以简单地计算 LDC614的28位到1314的12位、其余位没有区别?
还有两组不同的线圈(LDCCOILEVM 和 LDCTOUCHCOMCOILEVM)、我是否需要这两组线圈? 后者目前不容易获得。

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    除了不同的输出测量分辨率之外、LDC1314的最大采样率为13.3kSPS、LDC1614的最大采样率为4.1kSPS。

    关于 LDCTOUCHCOILEVM 和 LDCCOILEVM、这取决于对应用最有用的内容。 LDCTOUCHCOILEVM 有5组、每组4个线圈。 LDCCOILEVM 具有19种独特类型的 PCB 线圈、因此您不能仅使用1个 LDCCOILEVM 来制作4个相同类型的线圈。 如果您需要4个相同的线圈、我建议使用 LDCTOUCHCOILEVM 或多个 LDCCOILEVM 电路板。 此外,相应的用户指南应提供有关各个传感器线圈参数的更多详细信息。

    此致、

    Nicole