我们目前有一个连接到输送机上的 Palomat、操作员可以进入此区域、以便在空货盘添加后将其卸下。 我们还有一个激光光幕传感器、用于防止机器在该区域有操作员时移动、问题是一旦操作员在该激光线后面、机器就无法检测到人员、并且可能再次启动。 此外、我们还希望确保操作员(出于好或坏的原因)将进入 palomat、同时我不希望 palomat 停止、因为它检测到除人类以外的其他东西。
因此、我想知道我们是否可以将您的毫米波传感器集成到我们的生产线中。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们目前有一个连接到输送机上的 Palomat、操作员可以进入此区域、以便在空货盘添加后将其卸下。 我们还有一个激光光幕传感器、用于防止机器在该区域有操作员时移动、问题是一旦操作员在该激光线后面、机器就无法检测到人员、并且可能再次启动。 此外、我们还希望确保操作员(出于好或坏的原因)将进入 palomat、同时我不希望 palomat 停止、因为它检测到除人类以外的其他东西。
因此、我想知道我们是否可以将您的毫米波传感器集成到我们的生产线中。 
您好!
这听起来像是毫米波雷达的一个很好的应用、因为雷达系统可以准确地跟踪人员、以了解他们何时靠近、穿过和位于您建议的线路后面、而不是主动穿过。
我无法打开您包含的 google doc 链接、如果您在此处附加图像、我应该能够打开它。 由于我看不到确切的图像和出厂设置、因此很难确切地知道哪个演示可能是最佳的起点、但有几个演示相当相似。
3D 人员计数演示(包括顶置式和壁挂式)可用于跟踪人员在场景中移动时的情况。 此位置可用于控制机器。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__4.6.0&node=AAMBDqRctFUaJ4xh6n3SbQ__VLyFKFf__4.6.0
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__4.6.0&node=AF4jhFuBH13mLPnsCXgawg__VLyFKFf__4.6.0
区域扫描仪演示具有人员跟踪功能、但还包括跟踪留在关注领域的静态物体。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__4.6.0&node=AD6F02XtKZMeXTYUwLQKMw__VLyFKFf__4.6.0
感应和直接人数统计演示将跟踪场景中的人员移动、但也有一些分类来确定家庭场景中的人员与风扇或工厂。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__4.6.0&node=AErmTL1DcBgtfS0zrdmYHg__VLyFKFf__4.6.0
请查看这些各种演示的信息、思考如何使用 Palomat 安装和定位传感器、并让我知道您还有什么问题。
此致、
杰克逊