主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM、
我将 IWR1642BOOST 板与 DCA1000EVM 一起用于封闭空间、以检测水平平面中的物体。 GitHub 链接中的图显示了用于在水平平面中进行物体检测的已安装电路板的侧视图和顶视图(此设置与 TI 用户手册中有关 IWR1642BOOST 的图21所述完全相同。 EVM 的垂直组装)。
GitHub 图链接:
github.com/.../Scanning 照射野 Angle.pdf
问题:
在 GitHub 链接 图中、如侧视图所示、光束角(以蓝色显示)与传感器成90度角、并与接地层平行。 我想知道,通过软件设置,“不移动传感器板”是否可以将光束角度更改为低于90度(例如70度)来检测地板上的物体(图 A), 或高于90度(例如110度)来检测天花板附近的物体(图 B)?
2.如果任何 TI 毫米波雷达传感器都可以实现这一点、请指定器件型号/电路板型号。